请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TIDM-Delfino-EtherCAT您好!
最近、我正在进行 EtherCAT 项目、我在 TI 网站上找到了完美的解决方案。 我想自己构建 TIDM-Delfino-EtherCAT、但它似乎有两个版本、一个仅用于 SPI 接口、另一个用于 SPI/EMIF。
但是、我只在 http://www.ti.com/tool/tidm-delfino-ethercat#1 页面上找到 SPI/EMIF 版本的设计文件。 我想知道 SPI 唯一版本在哪里。
此外、tidubq6a.pdf 显示 Altium 项目可用、我也找不到它。
谢谢、
迟浩田