请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 我正在阅读 VDD 和 VDDIO 的 F28035数据表。 它表示内核和 IO 可由不同电平供电、并且 有一个内部线性稳压器、可通过 VDDIO 为 CPU (VDD)生成电压。 如果我们使用内部 VREG (由 VREGENZ 拉低)、那么我们需要为引脚 VDD 和 VDDIO 提供什么电压? 如果我们不使用内部 VREG、那么我们需要为引脚 VDD 和 VDDIO 提供什么电压?
它们是否可以是3.3V 的相同电压? 我想让 IO 以3.3V 运行
我可否澄清一下,因为第5.3及6.5条对我来说并不十分清楚。
谢谢