This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:转矩基准(IQ)与 PMSM 电机速度有何关系?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608941/launchxl-f28069m-how-the-torque-reference-iq-related-to-the-speed-of-pmsm-motor

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

您好!

在 FOC 控制方案中、转矩基准(IQ)的变化如何改变电机的速度?

对于 PMSM 电机、我们有 id=0、IQ=转矩基准。我知道、通过改变转矩基准、它将改变电机电流波形的振幅。但是波形的频率如何呢?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转矩电流(Iq)基准和电机频率的比例取决于电机负载、如果负载较轻、电机频率将较高;当转矩电流(Iq)相同时、如果负载较重、频率将较低。 如果要将电机速度控制在固定频率、则需要使用速度闭环控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道电动自行车将在扭矩模式下运行。Iq (扭矩电流)将从油门位置提供。那么它的工作原理是什么??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 lab5a 项目、禁用速度控制以在扭矩模式下运行、并添加代码以将油门转换为参考扭矩电流。
    lab5a 中有一个 updateIqRef(),您可以根据油门输入设置 gMotorVars.IqRef_a。