This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tms320f28027f:motorware

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609471/tms320f28027f-motorware

器件型号:TMS320F28027F

您好!

我正在使用 PMSM 直接驱动。 我之前在驱动电机方面遇到了一些问题。 在调整电机参数和 PI 值后、会有改进。 但电机运行不完美。 问题是、一旦施加 PWM 信号、就会产生很多噪声。 我使用的是 lab4扭矩模式。 下图显示了0至5V 的扭矩值、直至达到40安培的电机峰值。 对我来说、真正奇怪的是、在骑自行车时、负电流感觉像一个节拍、而在施加电机 PWM 时、噪声很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如您在另一篇文章中所述。 1.确保电流和电压采样足够好、这对于提高性能非常重要。 2.根据您的硬件在 user.h 中设置 USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz。 3.设置一个恒定转矩电流基准以与负载一起运行以查看是否再次有噪声;如果有、则返回项目1、检查电流/电压采样。 如果没有、请调整扭矩电流 PI 参数。