This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:powerSUITE,无法打开补偿器设计 GUI

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, POWERSUITE, SFRA, BOOSTXL-BUCKCONV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/609174/ccs-tms320f28035-powersuite-unable-to-open-compensator-design-gui

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:controlSUITEpowerSUITESFRABOOSTXL-BUCKCONV

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我正在尝试为定制的 PFC+升压转换器设计补偿器。 我正在关注 controlSUITE 中的 IPFC 代码。 但打开 powerSUITE 补偿器设计工具时遇到问题。

  

如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要检查是否有
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\SFRA\v1_10_00_00
    否则、您可能需要在标准位置更新和/或安装 controlSUITE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚尝试从您所在的位置启动补偿器设计器、我收到了相同的消息。
    您可能需要阅读 powerSUITE 标题下的常见问题解答

    我已经使补偿设计器运行了很多次。
    我在解决方案适配器下导入了 BOOSTXL-BUCKCONV
    在项目中、我使用 XGCCONF 打开 main.cfg
    然后、我可以从图标中单击补偿器设计器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您只需单击 CompDesigner.exe 即可运行它
    目录中
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\SFRA\v1_10_00_00\GUI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的详细信息。  它现在正在打开,但我们已经设计了定制的两相 PFC (升压转换器),对于该电路板,我们需要补偿器,如何使用补偿器设计工具为该电路板设计补偿器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要在 powerSUITE 解决方案适配器下导入其中一个 PFC 设计、以了解相关信息。

    还有有关该主题的 TI 视频。  有关视频的一些链接、请访问

    https://www.programmablesolution.com/advantages