Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28032
大家好、
客户报告了一 种测试现象:IIC SDA/SCL 引脚接收到持续176ns 的0至-0.64V 信号电平;而对于-0.3V 至-0.64V、信号持续80ns; 但 TMS320F28032的数据表没有提到负电压持续的时间。 请帮助客户澄清以下问题:
1) 1)是否超出-0.64V 的数据表规格定义、最后持续80ns?
2) 2) 0至-0.3V 的时间限制是什么、这不会损坏器件?
3) 3) F28032引脚输入电压电平范围为-0.3V 至-1V 的时间限制是多少?
4) 4)除了标准 IIC 电路外、外部电路还有什么意见?
期待您的回复、谢谢。
e2e.ti.com/.../TMS320F28032-IIC-SDA_5F00_SCL-Negative-Voltae-Issue.docx
此致
Benjamin