This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:可以找到寄存器 PERCLKDIVSEL

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608936/tms320f280049m-could-find-register-perclkdivsel

器件型号:TMS320F280049M

您好!
我在 F280049 UG、d/s 和头文件中找不到 PERCLKDIVSEL 寄存器。 它包含在 F28075中。 发生了什么变化?

但我在 F280049 UG (第15.3.2.1章)中发现了以下注意事项:
"注意:4类 ePWM 时钟与以前的 ePWM 类型不同。 在4类 ePWM 之前
时基子模块直接由系统时钟(SYSCLKOUT)计时。 进行了说明
ePWM、系统时钟有一个分频器(EPWMCLKDIV)、该分频器的默认值为 EPWMCLK =
SYSCLKOUT/2"。

EPWMCLKDIV 应位于 PERCLKDIVSEL 中。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    该寄存器不适用于 TMS320F280049M 器件。 这适用于 F28075、因为 SYSCLK frq 更高。 我们将更新文档以删除对该寄存器的引用。

    此致、

    Vivek Singh