请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049M 您好!
我在 F280049 UG、d/s 和头文件中找不到 PERCLKDIVSEL 寄存器。 它包含在 F28075中。 发生了什么变化?
但我在 F280049 UG (第15.3.2.1章)中发现了以下注意事项:
"注意:4类 ePWM 时钟与以前的 ePWM 类型不同。 在4类 ePWM 之前
时基子模块直接由系统时钟(SYSCLKOUT)计时。 进行了说明
ePWM、系统时钟有一个分频器(EPWMCLKDIV)、该分频器的默认值为 EPWMCLK =
SYSCLKOUT/2"。
EPWMCLKDIV 应位于 PERCLKDIVSEL 中。
此致、Holger