请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28035 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 controlSUITE、 MOTORWARE
您好!
是否有计划让 C2000Ware 包含适用于28035器件的 Driverlib? 如果是、这是什么时候?
PS:是的、我们已经在使用 controlSUITE 和 Motorware、因此我了解这些软件包之间的差异。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否有计划让 C2000Ware 包含适用于28035器件的 Driverlib? 如果是、这是什么时候?
PS:是的、我们已经在使用 controlSUITE 和 Motorware、因此我了解这些软件包之间的差异。
谢谢!