This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:用于28035的 C2000Ware Driverlib

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608959/tms320f28035-c2000ware-driverlib-for-28035

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:C2000WAREcontrolSUITEMOTORWARE

您好!

是否有计划让 C2000Ware 包含适用于28035器件的 Driverlib? 如果是、这是什么时候?

PS:是的、我们已经在使用 controlSUITE 和 Motorware、因此我了解这些软件包之间的差异。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、目前我们没有任何将 driverlib 移植到 F28035的计划。

    惠特尼