This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:C2000 32位微控制器论坛

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608912/tms320f28069-c2000-32-bit-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F28069

您好!

我已经为 SCI (SCITXINTA)使用了中断、该中断是 y = 9、x = 2、并且工作正常。

现在、我想更改 SCITXINTA 的优先级。 然后、我更改了库文件"F2806X_SWPrioritedIsrLeels.h"中的定义、如下所示:

如您所见、INT9PL 更改为0、这意味着不使用。 但 SCI 在通信期间发回响应。 我很困惑。

此致、

工作日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    将 INT9PL 设置为0不会禁用中断。 它只是根据 ISR 中使用的掩码将其设置为最低优先级、因此不会进行嵌套。 如果要完全停止、必须在 PIEIER 寄存器中禁用它。

    惠特尼