This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHV1PHINVKIT:构建测试问题

Guru**** 2538530 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607915/tmdshv1phinvkit-build-test-problem

器件型号:TMDSHV1PHINVKIT

尊敬的马先生:

美好的一天!

我正在尝试对 EVM TMDSHV1PHINVKIT 进行构建测试,但在构建1阶段,我确实按照有关如何执行构建测试的说明进行了操作,但在 GUI 上进行连接时,出现错误,“DC Voltage under”。 我确实注入了380Vdc、但它仍然为我提供了相同的错误 消息。 顺便说一下、我使用了不同的电源电压(而不是具有 MPPT EVM 的 DC-DC)来实现380Vdc。

我还不确定我错过了什么、或者我在测试中出了什么问题。 请帮我继续构建2测试。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用 CCS 指令测试代码。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HV_SOLAR_DC_AC_v1.1\~文档
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!

    我已经安装了 controlSUITE 并使用了它的源代码。 使用 CCS 指令测试代码意味着什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太阳能 HV DC-AC 套件用户 Guide_Rev1.0.pdf 中有使用 CCS 进行分步测试的说明,第3.3.1节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    这与我使用的指令相同、除了 CCS、我使用的是 CCS5.3而不是 CCSV4 、并且认为这不会是问题。

    无论您如何进一步检查这些内容、我的分步程序加载和程序运行屏幕截图都是这样:

    1.第一张图片:加载程序。

    2第二张图片: 导入程序代码:

    3.最后一张图片: 目标连接

    我刚刚注意到、在加载程序代码时、它没有显示"c_int000... ”,我认为这表示程序进入了 main()代码。 或者我是否执行了正确的序列?