大家好、
我希望借助 MATLAB 2015b 使用 TMS320F28335来生成正弦 PWM。 我拥有嵌入式编码器收费箱的所有支持包。 我使用 MATLAB Simulink 和 TMS320F28335成功生成了正弦 PWM。 我的方法是、我采用正弦块和重复序列块以及一个 Rational 运算符、并将 Rational 运算符输出馈送到 F28xxx 块的 GPIO 块。 在 DSP 上构建 Simulink 模型后,所选的 GPIO 引脚提供正弦 PWM 输出,我已经用示波器进行了检查。 正弦波频率为50Hz、三角波开关频率为20KHz。
我的方法是否正确。 是否有其他方法来获得正弦 PWM。
请在这方面帮助我。