This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:器件复位(XRS)引脚最大电容

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/608602/tms320f28069-device-reset-xrs-pin-maximum-capacitance

器件型号:TMS320F28069

您好!

在 TMS320F2806942的数据表(第12页)中、可以写出"如果在 XRS 和 VSS 之间放置一个电容器用于噪声滤波、则电容器应为100nF 或更小"。

我 应该解决已经生产的电路板上的问题、这个潜在的解决方案意味着在 XRS 引脚上使用12.2uF。 我知道不建议这样做、但它会损坏 IC 或导致 IC 失效吗?

潜在的问题可能是什么?

谢谢、此致、Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯

    它不会"损坏" IC。 由于电容较大、因此它肯定会增加您的上电复位时间。 此外、它可能会影响 WDFLAG 位的操作。 如果您在应用中使用此标志(或通常为看门狗)、请使用12.2uF 电容器仔细验证系统的运行。 您会发现此 Wiki 内容丰富: