请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好!
在 TMS320F2806942的数据表(第12页)中、可以写出"如果在 XRS 和 VSS 之间放置一个电容器用于噪声滤波、则电容器应为100nF 或更小"。
我 应该解决已经生产的电路板上的问题、这个潜在的解决方案意味着在 XRS 引脚上使用12.2uF。 我知道不建议这样做、但它会损坏 IC 或导致 IC 失效吗?
潜在的问题可能是什么?
谢谢、此致、Francis