This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050软件配置

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607939/iso1050-software-configuration

主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKITISO1050controlSUITE

您好、Koteshwar、


我有一个具有隔离式 CAN 收发器 ISO1050的开发套件 TMDSHVMTRPFCKIT 、我有一个仅配置和使用 CANB 的软件、我不知道隔离式 CAN 收发器是否配置了 A 或 B? 我可以从一个变为另一个吗? 是否有硬件配置?

易卜拉希马

感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、易卜拉希马、

    我已将您的问题移至 C2000论坛。 因为我认为这是回答这个问题的正确论坛。

    此致
    Tejas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、易卜拉希马、

    TMDSHVMTRPFCKIT 直接连接到它主要支持的 controlCARD 的 GPIO30和 GPIO31 (CANA)。 您可以在该套件的原理图中看到这一点、该原理图可在 controlSUITE 中的以下目录中找到:
    \controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1\

    通常、如果您有使用 CANB 的有效软件、则将软件移植到 CANA 应该相对简单。  确保启用 CANA 时钟、确保使用连接所需的 GPIO 引脚、并将 CANB 的基准更改为 CANA。  如果使用中断、还需要确保相应地更改 PIE 设置。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在 Cana 中切换时、它工作得非常好。

    我只需将配置从 CAN B 复制到 CAN A。

      感谢您的回答

    易卜拉希马