请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027F 主题中讨论的其他器件:DRV8301、 MOTORWARE
您好-
我将定制硬件与 F28027F MCU 和 DRV8301驱动器搭配使用。
我目前正在对集线器电机(30极、50V、1000W)进行换向、并且运转良好。 但是、在负载较重加速期间、电机会产生非常明显且令人不安的噪声。 这种现象仅发生在速度范围的上部。 它是一致的、并且每次都会发生。 电机最终会加速该范围、然后以更高的速度安静地旋转。
我正在使用 Motorware 18、实验11a (10a 也执行同样的操作)进行扭矩控制。
请帮助、因为这会从用户体验中减损、我不确定这是否是系统中出现错误的迹象。 请提供建议。
最棒的
-asfjahmed