This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:BLDC 集线器电机在重加速过程中产生研磨噪声

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/607912/tms320f28027f-bldc-hub-motor-makes-grinding-noise-during-heavy-acceleration

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8301MOTORWARE

您好-

我将定制硬件与 F28027F MCU 和 DRV8301驱动器搭配使用。

我目前正在对集线器电机(30极、50V、1000W)进行换向、并且运转良好。 但是、在负载较重加速期间、电机会产生非常明显且令人不安的噪声。 这种现象仅发生在速度范围的上部。 它是一致的、并且每次都会发生。 电机最终会加速该范围、然后以更高的速度安静地旋转。

我正在使用 Motorware 18、实验11a (10a 也执行同样的操作)进行扭矩控制。

请帮助、因为这会从用户体验中减损、我不确定这是否是系统中出现错误的迹象。 请提供建议。

最棒的

-asfjahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试调整电流环路参数、并针对低速/高速状态使用不同的电流环路参数。 电机以高噪声运行时、您是否有任何电流波形? 您是否检查了扭矩电流 PID 稳压器中的基准和反馈电流值?