请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28375S 您好、先生:
我们发现、当我将 TMS320F28375S 引脚151 IO 引脚设置为低电平时、它是一个很好的选择。 但有时它可以通过 外部因素进行更改。 这意味着我设置为低电平,但有时 PIN 输出为高电平。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生:
我们发现、当我将 TMS320F28375S 引脚151 IO 引脚设置为低电平时、它是一个很好的选择。 但有时它可以通过 外部因素进行更改。 这意味着我设置为低电平,但有时 PIN 输出为高电平。