This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:PMSM 启动期间的转子位置校准

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183763/tms320f28069f-rotor-position-calibration-during-pmsm-startup

器件型号:TMS320F28069F

尊敬的罗燕明:非常感谢您为 ACIM 传感器 FOC 提供的帮助! 我准备为 PMSM 进行传感器和无传感器 FOC 实验。 我在论坛上看到了很多关于电机转子初始位置校准的讨论、因为我的控制将用于采矿机车、而且我经常遇到重负载上坡。 无论什么控制模式(传感器 或无传感器)、如果控制器此时关闭并重新启动、转子在启动电机时(在 Rs 重新计算期间)可能无法旋转至零电角、这将导致电机无法启动。 我的问题是:是否必须调整我的方案以使用绝对值编码器或编码器以及 UVW 信号来减少转子位置误差并增加启动扭矩?

谢谢!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此事因美国假期而不在办公室。 请期待明天的回复。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢  Santosh。

    此致!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quan、您好、绝对编码器将是在零速启动时获得更高启动扭矩的最佳选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 ,Navaneeth Narayanasamy,感谢你的答复。

    此致!