This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:USB DFU 获取 DFU_ERR_UNKNOWN -4

Guru**** 2524930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/689937/ccs-tms320f28069-usb-dfu-get-dfu_err_unknown--4

Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28069C2000WAREcontrolSUITE

ART 编号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我遇到了问题、boot_demo_usb 可以与 dfuprog.exe 正常配合使用、但添加项目时看起来就像图片中所示。  我可以使用 dfuprog.exe (dfuprog -e)正确显示器件

         

我尝试使用 dfuprog.exe (dfuprog -c)擦除我的项目、然后再次下载。 我收到此错误 DFU_ERR_UNKNOWN (-4)  

我附加了我的 cmd 文件。  

e2e.ti.com/.../28069_5F00_RAM_5F00_CLA_5F00_C_5F00_lnk.rar

如何解决它。

我读取了这个文件 F2806X_USBBL_UG.pdf。 请勿再次发送。
C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_04_00\device_support\f2806x\docs\F2806x_USBBL_UG.pdf  

此致。

B.索格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人在听吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我目前正在调查此查询。 会在一段时间内返回给您。

    谢谢、此致
    Harshmeet Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢。 我正在等待您的回答。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshmeet Singh、您好!

    我等待解决方案多长时间?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请期待我今天对此做出回应。

    此致

    Harshmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您正在 Mware 中使用 boot_loader 项目。 您是否对其进行了任何更改? 从 c2000ware 导入时是否出现错误?

    我正在尝试调试这个问题、但我对它不了解太多。 我不知道调试该问题可能需要多长时间。

    谢谢、此致
    Harshmeet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    boot_loader 工程可与 dfuprog.exe 正确配合使用、但当我在此示例中添加.c 和.h 文件时、我将尝试使用 dfuprog.exe (dfuprog -c)擦除工程。 擦除期间、我遇到此错误 DFU_ERR_UNKNOWN (-4)。

    此致
    博世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有任何改进?

    此致
    博世
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BOSCH

    似乎另一个用户遇到了相同的问题: e2e.ti.com/.../690045

    能否以附件的形式发送 boot_loader 项目?

    另外、另一个用户似乎认为问题是由于未能正确擦除闪存而引起的。 如果这是您的同一问题、您是否可以尝试进行合并? 您能否调试 boot_loader 并查看擦除命令在您的一侧是否也失败。

    此外,您能否指定您正在使用的 Windows 操作系统? 哪个 CCS 版本? 和哪个编译器版本? 您是否正在使用 C2000Ware 或 controlSUITE? 您正在使用哪个版本的 boot_loader?

    谢谢、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、还请考虑这两个其他解决方案。

    下面是串行闪存编程器应用报告的链接:www.ti.com/lit/sprabv4

    C2000Ware 中提供了 serial_flash_programmer 和 SCI 闪存内核。
    C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\utilities\fel_programmers\serial_flash_programmer
    C:\ti\c2000Ware_1_00_04_00\device_support\f2806x\examples\c28\f28069_flash_kernel

    我们有一个 CAN_FLASH_programmer 和 CAN 闪存内核、将于下周6月27日推出。

    此致、
    SAL