请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069M 因此、我目前正在使用位置移动块、我正在尝试针对特定场景使行为正确:我命令从绝对位置 A 移动到位置 B、我计算相对距离并馈入相对移动、 当该移动正在运行时(POSMOVE 处于忙状态)、我想转到位置 C、我想生成一条从电机现在所在位置到第三位置的路径。 如何停止当前移动、设置新的非零启动速度、以及开始移动到位置 C?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
因此、我目前正在使用位置移动块、我正在尝试针对特定场景使行为正确:我命令从绝对位置 A 移动到位置 B、我计算相对距离并馈入相对移动、 当该移动正在运行时(POSMOVE 处于忙状态)、我想转到位置 C、我想生成一条从电机现在所在位置到第三位置的路径。 如何停止当前移动、设置新的非零启动速度、以及开始移动到位置 C?