This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:VBUS 大约为0

Guru**** 2585145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/740373/tmdssolaruinvkit-vbus-is-approximately-0

器件型号:TMDSSOLARUINVKIT

大家好、我错误地将 PV 的2个极点放在了电路板输入上。 这是否会损坏电路板? 当前 Vbus 仅近似为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板输入应来自 PV 面板。 因此、我不确定"板输入上 PV 的2极"到底是什么意思。 请 仔细阅读快速入门指南(QSG)、并按照步骤为其加电。

    Shamim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!
    我使用的是 CCS V8。 如何打开实时模式(也许这是问题所在)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Huynh、

    在下面的 CCS 调试窗口中、请单击圆圈按钮。 谢谢。

    此致、