Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28375D Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好 我在 SD 卡中遇到问题。
将28375d 用作 SPI 接口
支持32GB SD 卡。 controlSUITE 中的示例
我现在使用了它
f_open (& g_sFileObject、"ginOri8.txt"、fa_create_always | fa_write); txt 文件是在 SD 卡内部创建的、 此时在 f_write (& g_sFileObject、& write_buffer [0]、sizeof (write_buffer)和字节 writed)下面执行此操作; 我将通过执行此函数来编写此文本文件、 但我完全没有继续编写。 在 f_write 函数中,fs ID 和 FP ID 在 validate ()函数中无效。 我认为正在发生错误、是否未指定用户的此部分? 我不知道问题在哪里。 我已经把它保留了三天了。
谢谢你。