This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28375D:TMS320F28375D

Guru**** 2964700 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/739034/ccs-tms320f28375d-tms320f28375d

器件型号:TMS320F28375D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  我在 SD 卡中遇到问题。

将28375d 用作 SPI 接口

支持32GB SD 卡。 controlSUITE 中的示例

我现在使用了它

f_open (& g_sFileObject、"ginOri8.txt"、fa_create_always | fa_write);

txt 文件是在 SD 卡内部创建的、

此时在
f_write (& g_sFileObject、& write_buffer [0]、sizeof (write_buffer)和字节 writed)下面执行此操作;
我将通过执行此函数来编写此文本文件、

但我完全没有继续编写。
在 f_write 函数中,fs ID 和 FP ID 在 validate ()函数中无效。
我认为正在发生错误、是否未指定用户的此部分?
我不知道问题在哪里。
我已经把它保留了三天了。 

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洪

    我们将让 TI 工程师对此进行研究并在本周结束前回复。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    controlSUITE 中 SD 卡的写入功能存在一些已知问题。 C2000Ware 中较新版本的文件中修复了该错误。 我建议下载它、看看它是否能解决您的问题。

    惠特尼