This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:C2000 Launchpad

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/739365/ccs-tms320f28027-c2000-launchpad

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我不熟悉 C2000系列。 我在 MSP430系列上做了更多的工作。 我最近购买了一个具有 TMS320F28027 MCU 的 C2000 Launchpad。 我的问题是:我无法启动一个简单的程序到我的 C2000 Launchpad。 实际上、code composer 甚至不会连接到电路板。 它告诉我我的配置不正常。 我尝试了图片中的配置、但没有结果。 我尝试使用 C2000系列和 TMS320F28027系列运行项目、但仍然没有。  

有没有人可以解决这个问题? 非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾米、

    请参阅 文档末尾 www.ti.com/.../spruhh2中的常见问题解答3。 您需要选择 XDS100v2调试探针作为连接、只需从"Board or Device"部分中选择 TMS320F28027即可。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢先生,工作很有魅力。 此电路板是否有任何 I2C 示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否下载了 C2000Ware? 该软件包中包含 F2802x 的外设示例。

    -Mark