请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027 主题中讨论的其他器件: C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我不熟悉 C2000系列。 我在 MSP430系列上做了更多的工作。 我最近购买了一个具有 TMS320F28027 MCU 的 C2000 Launchpad。 我的问题是:我无法启动一个简单的程序到我的 C2000 Launchpad。 实际上、code composer 甚至不会连接到电路板。 它告诉我我的配置不正常。 我尝试了图片中的配置、但没有结果。 我尝试使用 C2000系列和 TMS320F28027系列运行项目、但仍然没有。
有没有人可以解决这个问题? 非常感谢!!