This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:如何使用 TMS320F28377D 中的 CMPSS 控制峰值电流模式控制型降压转换器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/737463/ccs-tms320f28377d-how-to-control-a-peak-current-mode-controlled-buck-converter-using-cmpss-in-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的每个人:

    我想使用  TMS320F28377D 中的 CMPSS 通过 峰值电流模式来控制降压转换器。  但是、我不知道如何在 TMS320F28377D 中设计该程序。   

    我在   spruhm8g 中找到了图、即 《《TMS320F2837xD 双核 Delfino 微控制器技术参考手册》》如下。  遗憾的是、我没有找到 TI 的例程。

   为了使用 CMPSS、我 引用了 TI 给出的例程、即  《cmpss_asynch_cpu01.c》和《cmpss_digit_filter_cpu01.c》。 遗憾的是、无论我如何修改程序、我都无法实现上图所示的功能、即输出与 ePWM 同步。

  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    F2837x 器件具有4类 PWM、其中包括简化此峰值电流模式控制实现的功能。  我们当前没有可用的软件示例。 随附的文件显示了如何为此操作配置器件。

    希望这对您有所帮助。

    Hrishie2e.ti.com/.../PCMC-Waveform-generation-with-type_2D00_4-PWMs.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hrishi:
    非常感谢您的回复。

    我已经阅读了你给我的附加文件、但是、它太简单了、我不知道如何设置寄存器。

    TI 的工程师能给我一个简单的软件示例吗? 几个月以来、我一直对这个问题感到困惑。

    非常感谢!

    赵朝阳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、朝阳、

    我们希望不久(可能是2019年)推出一个软件示例。 在此之前、用户将需要根据附加的文件推导寄存器配置。

    Hrishi