请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的每个人:
我想使用 TMS320F28377D 中的 CMPSS 通过 峰值电流模式来控制降压转换器。 但是、我不知道如何在 TMS320F28377D 中设计该程序。
我在 spruhm8g 中找到了图、即 《《TMS320F2837xD 双核 Delfino 微控制器技术参考手册》》如下。 遗憾的是、我没有找到 TI 的例程。
为了使用 CMPSS、我 引用了 TI 给出的例程、即 《cmpss_asynch_cpu01.c》和《cmpss_digit_filter_cpu01.c》。 遗憾的是、无论我如何修改程序、我都无法实现上图所示的功能、即输出与 ePWM 同步。
谢谢。