This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D CMPSS 峰值电流模式

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, CONTROLSUITE, TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/737388/tms320f28377d-tms320f28377d-cmpss-peak-current-mode

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: controlSUITETMS320F28027

尊敬的团队:

我在   TMS320F28377D 的数据表中看到了峰值电流模式控制波形。 有人可以告诉我如何 实施? 是否有示例代码?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Susan、

    我们有一个基于不同 C2000器件的 PCMC 设计示例。 您可以在中的 controlSUITE 中获取该功能
    \controlSUITE\development_kits\HVPSFB_v1.1\HVPSFB_PCMC

    此应用程序。 注释也可能有用:
    www.ti.com/.../sprabu2.pdf

    与本培训视频一样:
    training.ti.com/c2000-developments-digital-power-control
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Devin Cottier:

    我也有这个问题。 controlSUITE\development_kits\HVPSFB_v1.1\HVPSFB_PCMC 中 controlSUITE 中的示例使用 TMS320F28027、而不是 TMS320F28377、它们是不同的。
    TI 能否提供使用 TMS320F2837X 的峰值电流模式示例?
    众所周知,许多人都有这个问题,他们也会在 C2000Tm微控制器论坛中提出这个问题。
    希望 TI 能提供我们的示例代码?
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关如何在 F2837x 器件上实现此功能的详细信息、请参阅以下文章。 e2e.ti.com/.../2723678

    Hrishi