This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2806:使用基本 ADC 示例代码、无论实际电压如何、我始终得到4095的返回值

Guru**** 2534710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/737645/tms320f2806-using-the-basic-adc-example-code-i-always-get-a-return-of-4095-regardless-of-actual-voltage

器件型号:TMS320F2806

我目前正在使用 Example_280xAdcSeq_ovdTest 代码、

每当代码到达 asm (" ESTOP0")时; 我看一下 SampleTable 阵列、我只看到添加了4095的结果、据我所知、这意味着 A1 引脚上的电压高于3.3伏、但当我得到电压表时、读数为2.59。

现在、我知道 ADC 为12位宽、所有这些位都已设置、这就是为什么我要获得4095、现在还有另一个原因可以让我获得4095、而不是高电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    如果电压基准引脚未正确偏置、有时会发生这种情况。

    您能告诉我们您使用的是什么设置吗? 是定制板还是 TI EVM?

    示例_280xAdc 等其他示例吗?

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    我正在使用定制板、并使用引脚布局。 所有 ADC 示例都存在一种或另一种类型的问题、但它们都与我得到4095作为值的原始问题有关、

    谢谢、

    David

    e2e.ti.com/.../TMS320F2806.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我在原理图中找不到 VDDA2和 VDDAIO。  您能否仔细检查这些信号?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy、

    我与我的团队进行了交谈、由于这2个引脚不在布局上、因此可以放心地假设它们是接地或浮动的。 这是否会导致问题?

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    这很可能是导致您出现问题的原因。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy、

    我有一个硬件人员添加了所需的导线、如果可以的话、我会回来的。

    感谢您的帮助、

    David