This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:在具有512个值的信号上实现 RFFT

Guru**** 2523630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/736110/ccs-tms320f28335-rfft-implementation-on-the-signal-with-512-values

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我使用标准 FFT 库获取512点 FFT 值。 根据 FFT 代码、它应该提供对称的图形、但它似乎不提供对称的图形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提出问题。 我将请这一领域的一位专家作出答复。 请多多包涵。
    此致、
    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FFT 的输入和采样率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我的输入是 CFL 电流负载、我的采样频率为5kHz。 我已连接下面输入的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来您在正确的区间中得到峰值。 由于512点缓冲区中有大约6个四分之一周期-而不是整数个周期-您将看到峰值在相邻的区间中分散。

    对于 f_in=60Hz、f_s=5kHz 的输入、您应该会在第6个 bin 和第506个 bin 中看到峰值。 我无法解释为什么第506个纸槽的峰值比第6个纸槽大。 它们应该接近。

    您能否向我发送这个512点缓冲区的数据转储。 我可以尝试通过 MATLAB 运行相同的数据、以查看我得到的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处的输入频率为50kHz。

    我提供了512个样本-  

    source[]={2867
    2539.52
    2539.52
    ,2703.36
    ,2703.36
    2621.44
    2621.44
    ,2703.36
    2621.44
    ,2703.36
    ,2703.36
    ,2867.2
    ,2867.2
    3031.04
    3031.04
    2949.12
    ,2867.2
    2949.12
    ,2867.2
    ,2703.36
    2785.28
    2621.44
    2621.44
    ,2375.2704
    2539.52
    2457.6.
    2539.52
    2457.6.
    ,2375.2704
    2539.52
    2539.52
    ,2375.2704
    2539.52
    ,2048
    1966.08年
    2211.84
    ,2048
    2211.84
    ,2129.92
    ,2129.92
    ,2129.92
    2211.84
    ,2129.92
    ,2129.92
    2211.84
    ,2048
    ,2129.92
    ,2048
    ,2129.92
    ,2048
    ,1392.64
    1884.16
    1720.7296
    ,1556.48
    1720.7296
    1638.4
    1720.7296
    ,1556.48
    1720.7296
    ,1556.48
    ,1556.48
    ,1474.56
    ,1474.56
    ,1392.64
    ,1392.64
    ,1474.56
    ,1474.56
    ,1392.64
    ,1474.56
    ,1556.48
    ,1556.48
    1720.7296
    1720.7296
    1720.7296
    1802.24
    1720.7296
    1802.24
    1720.7296
    1802.24
    1884.16
    1802.24
    1884.16
    1802.24
    ,2375.2704
    ,2048
    ,2375.2704
    ,2375.2704
    ,2129.92
    2211.84
    ,2293.76
    2211.84
    ,2129.92
    ,2129.92
    ,2293.76
    2211.84
    ,2129.92
    ,2129.92
    ,2293.76
    ,2129.92
    ,2375.2704
    2539.52
    ,2867.2
    2539.52
    ,2703.36
    ,2703.36
    2539.52
    ,2703.36
    2539.52
    2621.44
    2785.28
    ,2703.36
    2949.12
    ,2867.2
    3031.04
    3031.04
    2949.12
    2949.12
    2785.28
    ,2867.2
    ,2703.36
    ,2703.36
    2621.44
    ,2703.36
    2457.6.
    2539.52
    2539.52
    2457.6.
    2539.52
    2457.6.
    2539.52
    2539.52
    ,2375.2704
    2457.6.
    1966.08年
    2211.84
    ,2048
    ,2129.92
    ,2048
    ,2129.92
    ,2048
    ,2048
    2211.84
    ,2048
    ,2129.92
    ,2048
    ,2129.92
    ,2048
    2211.84
    ,2129.92
    1802.24
    ,1392.64
    1802.24
    1720.7296
    1638.4
    1720.7296
    1638.4
    1720.7296
    1638.4
    1720.7296
    ,1556.48
    ,1556.48
    ,1474.56
    ,1392.64
    ,1556.48
    1310.72
    ,1392.64
    ,1392.64
    ,1556.48
    ,1392.64
    1720.7296
    ,1556.48
    1720.7296
    1720.7296
    1720.7296
    1720.7296
    1884.16
    1720.7296
    1884.16
    1966.08年
    1720.7296
    1802.24
    1884.16
    1802.24
    ,2375.2704
    ,2375.2704
    ,2048
    2211.84
    ,2129.92
    2211.84
    2211.84
    2211.84
    ,2129.92
    ,2129.92
    2211.84
    2211.84
    2211.84
    2211.84
    2211.84
    2211.84
    ,2375.2704
    2539.52
    3031.04
    2539.52
    ,2703.36
    ,2703.36
    2539.52
    ,2703.36
    2539.52
    ,2703.36
    ,2867.2
    ,2703.36
    ,2867.2
    ,2867.2
    3031.04
    3031.04
    3031.04
    2949.12
    ,2867.2
    ,2867.2
    ,2703.36
    2785.28
    2621.44
    ,2703.36
    2539.52
    2539.52
    2457.6.
    2457.6.
    2539.52
    2457.6.
    2539.52
    2457.6.
    2539.52
    2539.52
    1884.16
    2211.84
    ,2048
    ,2048
    2211.84
    2211.84
    ,2048
    ,2129.92
    ,2048
    ,2048
    ,2293.76
    ,2129.92
    ,2129.92
    ,2129.92
    2211.84
    ,2129.92
    1802.24
    ,1474.56
    1802.24
    1720.7296
    ,1556.48
    1720.7296
    1720.7296
    1720.7296
    1638.4
    1720.7296
    ,1556.48
    ,1556.48
    ,1474.56
    ,1474.56
    ,1392.64
    ,1392.64
    1310.72
    ,1392.64
    ,1556.48
    ,1556.48
    ,1474.56
    ,1556.48
    1720.7296
    1720.7296
    1720.7296
    1720.7296
    1802.24
    1802.24
    1884.16
    1884.16
    1720.7296
    1802.24
    1884.16
    1802.24
    ,2375.2704
    ,2048
    ,2293.76
    2211.84
    ,2129.92
    2211.84
    2211.84
    2211.84
    ,2375.2704
    2211.84
    ,2129.92
    2211.84
    ,2293.76
    2211.84
    2211.84
    2211.84
    2539.52
    2949.12
    2539.52
    2539.52
    ,2703.36
    2785.28
    2621.44
    ,2703.36
    2539.52
    2621.44
    ,2703.36
    ,2703.36
    ,2867.2
    ,2867.2
    3031.04
    3031.04
    2949.12
    ,2867.2
    2785.28
    ,2867.2
    ,2703.36
    ,2703.36
    2621.44
    ,2703.36
    2539.52
    2539.52
    2457.6.
    2457.6.
    2539.52
    2539.52
    ,2375.2704
    2457.6.
    ,2375.2704
    2539.52
    1966.08年
    2211.84
    ,2048
    ,2129.92
    ,2048
    ,2129.92
    ,2048
    ,2129.92
    ,2048
    ,2129.92
    ,2048
    2211.84
    ,2048
    ,2048
    ,2129.92
    ,2129.92
    1884.16
    ,1392.64
    1802.24
    1720.7296
    ,1556.48
    1720.7296
    1638.4
    1638.4
    1720.7296
    1720.7296
    ,1556.48
    ,1556.48
    ,1392.64
    ,1474.56
    ,1392.64
    ,1392.64
    1228.8
    ,1392.64
    ,1474.56
    ,1556.48
    ,1474.56
    ,1556.48
    1720.7296
    1720.7296
    1720.7296
    1720.7296
    1884.16
    1802.24
    1802.24
    1802.24
    1884.16
    1802.24
    1720.7296
    1802.24
    ,2375.2704
    ,2048
    2457.6.
    2211.84
    ,2129.92
    2211.84
    ,2129.92
    2211.84
    ,2293.76
    2211.84
    2211.84
    2211.84
    2211.84
    2211.84
    ,2129.92
    2211.84
    2457.6.
    2949.12
    2539.52
    2539.52
    2785.28
    ,2703.36
    2539.52
    ,2703.36
    2539.52
    2539.52
    2785.28
    ,2703.36
    ,2867.2
    ,2867.2
    3031.04
    3031.04
    ,2867.2
    2949.12
    2785.28
    ,2867.2
    ,2703.36
    ,2703.36
    2539.52
    ,2703.36
    2539.52
    2457.6.
    2539.52
    2457.6.
    2539.52
    2539.52
    2457.6.
    2457.6.
    2539.52
    2539.52
    1884.16
    2211.84
    ,2048
    2211.84
    ,2048
    ,2129.92
    ,2129.92
    ,2129.92
    ,2048
    ,2129.92
    ,2048
    ,2129.92
    ,2048
    ,2129.92
    ,2048
    ,2129.92
    1720.7296
    ,1392.64
    1802.24
    1720.7296
    ,1556.48
    1720.7296
    1638.4
    1720.7296
    ,1556.48
    1720.7296
    ,1556.48
    ,1556.48
    ,1474.56
    ,1392.64
    ,1474.56
    1310.72
    ,1474.56
    ,1392.64
    ,1474.56
    ,1474.56
    ,1556.48
    ,1556.48
    1720.7296
    1638.4
    1802.24
    1720.7296
    1884.16
    1720.7296
    1884.16
    1802.24
    1884.16
    1802.24
    1884.16
    1802.24
    ,2293.76
    ,2129.92
    ,2375.2704
    ,2293.76
    2211.84
    2211.84
    ,2129.92
    2211.84
    2211.84
    2211.84
    ,2129.92
    2211.84
    ,2293.76
    2211.84
    ,2375.2704
    2211.84
    ,2375.2704
    2949.12
    2539.52
    2539.52
    ,2703.36
    ,2703.36
    2539.52
    ,2703.36
    2539.52
    2621.44
    2785.28
    2785.28
    2949.12

    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、频率为50Hz (错误地提到50kHz)