This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:Sigma Delta 滤波器模块与 ePWM 的同步

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/735197/tms320f28377s-synchronization-of-the-sigma-delta-filter-module-with-epwm

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: C2000WAREC2000WARE-DIGITALPOWER-SDKcontrolSUITE

您好!

我对 TMS320F28377S 器件的 Σ-Δ 滤波器模块有疑问。

关于其技术参考手册、第12.1.2节介绍了 PWM11可用于复位 SDFM1模块、PWM12可用于复位 SDFM1模块。

我听说 PWM 和 SDFM 的同步功能可以应用于 PMSM 电机控制。

但是、我无法弄清 PWM 和 SDFM 的同步功能对于  PMSM 电机控制意味着什么。

请告知我一些 TI 文档或应用手册、这些文档或说明了 PWM 和 SDFM 同步功能在    PMSM 电机控制方面的应用。

感谢您的指导。

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    我个人不太了解 PMSM 电机控制、但对于 PWM/SDFM 同步、您是否了解了 C2000ware 上提供的示例程序? 它可以提供一些有关如何利用它的见解。

    请参阅目录:C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_05_00\device_support\f2837xs\examples\cpu1\sdfm_pwm_sync_cpu\cpu01

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geon、

    我们有多种设计使用该同步功能、

    请参阅第6.2.2.2.6节、它也完全适用于电机控制。

    www.ti.com/.../tiduay6c.pdf

    您可以在 C2000Ware-DIGITALPOWER-SDK 中获取该软件

    实际上、我们还有一个设计 C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSIDDK_v2.0、它将此设计用于 PMSM 电机。