请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK、 controlSUITE
您好!
我对 TMS320F28377S 器件的 Σ-Δ 滤波器模块有疑问。
关于其技术参考手册、第12.1.2节介绍了 PWM11可用于复位 SDFM1模块、PWM12可用于复位 SDFM1模块。
我听说 PWM 和 SDFM 的同步功能可以应用于 PMSM 电机控制。
但是、我无法弄清 PWM 和 SDFM 的同步功能对于 PMSM 电机控制意味着什么。
请告知我一些 TI 文档或应用手册、这些文档或说明了 PWM 和 SDFM 同步功能在 PMSM 电机控制方面的应用。
感谢您的指导。
G. Kim