请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
项目中(Vienna 整流器- TIDM-1000)是否可以独立控制总线 VbusPM 和 VbusMN?
例如、假设在我的项目中、我必须控制 VbusPM + 300V 和 VbusMN -300V。 总线上总共有600V、但 VbusMN 上的负载可能高于 VbusPM。
这样、控制应该始终保持+300V 和-300V、而不是+320V 和-280V。