This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:Vienna 整流器

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/736216/ccs-tms320f28377s-vienna-rectifier

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

项目中(Vienna 整流器- TIDM-1000)是否可以独立控制总线 VbusPM 和 VbusMN? 
例如、假设在我的项目中、我必须控制 VbusPM + 300V 和 VbusMN -300V。 总线上总共有600V、但 VbusMN 上的负载可能高于 VbusPM。 
这样、控制应该始终保持+300V 和-300V、而不是+320V 和-280V。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱昂纳多

    此设计是在整个总线而不是仅连接一条总线的负载下完成的。  

    可以通过一些方法使其与非对称负载一同工作。 在一些小负载变化的测试中、我们仍然可以保持平衡、但如果负载不平衡太大、它将无法调节。

    我们确实在 C2000ware 数字电源 SDK 中提供了源代码、您可以使用 顶部的控制算法进行修改和构建、从而可以处理此问题。  

    设计本身不会。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Manish。