This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:OSCCLK 下降和 WDCR 时的看门狗定时器复位

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/735554/tms320f28379s-watchdog-timer-reset-on-oscclk-drop-and-wdcr

器件型号:TMS320F28379S

对于内部看门狗定时器功能有两个问题:

如果 OSCCLK 下降、看门狗复位是否有效(WDRST)?

2、看门狗配置寄存器(WDCR)是如何访问的、它在运行时是如何访问的? 换言之、处理器是否有办法因故障或代码损坏而禁用自己的看门狗计时器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乍得

    请查看《F2837xS 技术参考手册》(www.ti.com/.../spruhx5e.pdf)中的看门狗章节(2.9)、第113页。 第2.9.3节详细介绍了看门狗复位或看门狗中断模式。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ozino、

    感谢您的回答。 遗憾的是、您提供的 F2837xS 技术参考手册链接不起作用。

    此致、

    乍得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    [引述]  如果 OSCCLK 下降、看门狗复位是否有效(WDRST)? [/报价]

    否、这不会导致复位。 在这种情况下、WD 计数器将冻结。

    [引述]  2、看门狗配置寄存器(WDCR)是如何访问的、它在运行时是如何访问的? 换言之、处理器是否有办法因故障或代码损坏而禁用自己的看门狗计时器? [/报价]

    WDCR 寄存器由 EALLOW 和 WDCHK 域(WDCR 寄存器的一部分)保护、因此这种可能性非常远。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外 、您还可以在此处找到该文档

    Vivek Singh