请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379S 对于内部看门狗定时器功能有两个问题:
如果 OSCCLK 下降、看门狗复位是否有效(WDRST)?
2、看门狗配置寄存器(WDCR)是如何访问的、它在运行时是如何访问的? 换言之、处理器是否有办法因故障或代码损坏而禁用自己的看门狗计时器?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于内部看门狗定时器功能有两个问题:
如果 OSCCLK 下降、看门狗复位是否有效(WDRST)?
2、看门狗配置寄存器(WDCR)是如何访问的、它在运行时是如何访问的? 换言之、处理器是否有办法因故障或代码损坏而禁用自己的看门狗计时器?
谢谢。
乍得、您好!
[引述] 如果 OSCCLK 下降、看门狗复位是否有效(WDRST)? [/报价]
否、这不会导致复位。 在这种情况下、WD 计数器将冻结。
[引述] 2、看门狗配置寄存器(WDCR)是如何访问的、它在运行时是如何访问的? 换言之、处理器是否有办法因故障或代码损坏而禁用自己的看门狗计时器? [/报价]
WDCR 寄存器由 EALLOW 和 WDCHK 域(WDCR 寄存器的一部分)保护、因此这种可能性非常远。
此致、
Vivek Singh