This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:我们能否同时使用 ADC-A 组中的 ADC 和 DAC?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/733582/tms320f28377s-could-we-both-use-the-adc-and-dac-in-the-adc-a-group-at-the-same-time

器件型号:TMS320F28377S

尊敬的 Sirs:

请参见下图。 我们需要选择绿色 矩形以使用 DAC 函数、并 选择蓝色 矩形 以使用 ADC 函数。

在本例中、我们想知道 ADC 和 DAC 函数是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rubio:

    是的、这应该可以。

    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的支持。

    此致、

    Rubio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 如果您有任何疑问、请告知我们。