This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28035:对 TMDSCNCD28035电机套件上的编码器连接有疑问。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/733944/tmdscncd28035-doubts-about-encoder-connection-on-tmdscncd28035-motor-kit

器件型号:TMDSCNCD28035
主题中讨论的其他器件:TMDSHVMTRPFCKITcontrolSUITE

你(们)好。

我们有 TMDSHVMTRPFCKIT。 我们对它确实有一些疑问。 该器件具有 F28035控制卡、并且正在寻找连接电机。  

  • 编码器的引脚应如何连接?
  • 六相逆变器输出交流电压还是直流电压?

这里是这样显示的原理图、但我不知道 H-1引脚是顶部引脚还是底部引脚? 有什么想法吗?  

(H1引脚是 指绿色一个(顶部)还是蓝色一个(底部一个)?) 我有5引脚的输出编码器、我相信 编码器引脚的位置就是这样。  

原理图还如下:如果六相逆变器输出三相交流而不是直流电、我只想符合(我不怀疑文档或其他内容、只是想符合)

哦、顺便说一下、感谢大家、如果您认为这是一个非常基本的问题、请原谅我。 这个活跃的社区使新手能够测试如此惊人的硬件。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将编码器连接到 HV-KIT 的 H1连接器、H1的左/上5个引脚连接到 eQEP 引脚(A/B/I)、5V 和 GND、右/下5个引脚连接到 GPIO 以进行霍尔传感器输入。
    通常、HV 套件支持单相交流或直流输入作为其电源、并用于输出三相交流以进行电机驱动控制。

    如果您默认安装 controlSUITE、您可以在以下文件夹中查看 HV-KIT 原理图。
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~HVMotorCtrl+PFC-HWdevPkg\HVMotorCtrl+PFCKit-R1.1