This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-POSMGR:具有 LAUNCHXL-F28379D 和 boosterxl-posmgr 的 Tamagawa 旋转变压器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/734050/boostxl-posmgr-tamagawa-resolver-with-launchxl-f28379d-and-boosterxl-posmgr

器件型号:BOOSTXL-POSMGR

我想使用此 boosterxl-posmgr 将 Tamagwa 旋转变压器与 Launchpad F28379D 连接。 问题是、我的旋转变压器在10kHz 时需要7Vrms 的激励电压、在用户指南(boosterxl-posmgr)中、我看到它必须以5V 的电压供电、 但图中显示了一个表、其中提到了15V 的激励电压。因此、我不知道是否可以实现该接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼奥

    请重新上传您的照片、并参阅以下创建新帖子的指南: e2e.ti.com/.../1156.04-how-to-post-a-new-question-on-e2e

    您的问题已分配、稍后将得到回复。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 该板仅支持5V 接口。 此外、它不适用于旋转变压器。 它仅支持数字绝对编码器(T-format)编码器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 那么、我能否将该组件用于我的 Tamagawa 旋转变压器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 不能使用。 它仅支持绝对数字编码器。