请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-POSMGR 我想使用此 boosterxl-posmgr 将 Tamagwa 旋转变压器与 Launchpad F28379D 连接。 问题是、我的旋转变压器在10kHz 时需要7Vrms 的激励电压、在用户指南(boosterxl-posmgr)中、我看到它必须以5V 的电压供电、 但图中显示了一个表、其中提到了15V 的激励电压。因此、我不知道是否可以实现该接口。