This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:使用 LM 闪存编程器将引导数据发送到 M-Boot ROM

Guru**** 2507085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1180857/f28m35h52c-send-the-boot-data-to-m-boot-rom-using-the-lm-flash-programr

器件型号:F28M35H52C

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

根据应用手册、使用 LM 闪存编程器将引导数据发送到 M-Boot ROM、但连接失败、如下图所示:

开发板已将引导模式设置为 netport 引导、但连接不工作。 是否由于 IP 地址等参数设置不正确? 由于电路板是从网络接口启动的、地址是什么?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    将与闪存编程工具专家联系、然后返回到此工具。

    此致、Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    列出的电路板图像是否已将引导引脚设置 为默认引导至闪存正确(1、0、1、1)? 要从网络引导、需要将 M-Boot Subsystem 开关设置为(0、1、0、0)。

    谢谢、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cherry、

    您是否需要有关此方面的进一步帮助?  或者我们可以关闭此帖子吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vamsi、

    感谢您的所有支持、我没有从客户方面获得任何更新。 我们现在可以关闭这个、如果需要任何帮助、我将继续发布或创建相关帖子。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您的更新。

    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。

    此致、

    Vamsi