您好,
我使用 eCAP1、eCAP2、eCAP3来检测 三相 电源系统的过零。
通常情况下、CAP 寄存器中的 cap1、CAP2、cap3和 cap4值介于0x00180000和0x001B0000之间。
但是、当输入信号的斜率较小时、ECAP 可能会发生故障。
当故障发生时、未观察到示波器发出噪声。
在 CCS 调试中、它将捕获诸如 CAP1=0和 CAP2=1的噪声。
有什么关于信号斜率平坦时为什么捕获寄存器等于零噪声的想法?
----------------------------------------------------
红色:错误检测触发器黄色:ECAP 输入信号
发生 eCAP 错误时、将CAP 寄存器中的 CAP1、CAP2、CAP3和 CAP4值存储到勘误表 CAP 缓冲区中、以查看是否捕获噪声。
在 ErrCAP 中、某些 CAP 值为零。
CAP1极性为上升沿、
CAP2极性为下降沿、
CAP3极性为上升沿、
CAP4极性为下降沿、
--------------------------------------
此致、
Simen