This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 零配置 GUI 和 PRIME SDK 包 V8110 TMDSPLCKIT-V3不工作

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690206/zero-configuration-gui-and-prime-sdk-package-v8110-tmdsplckit-v3-is-not-working

我在为我的 PLCKIT 下载正确版本时遇到了一些困难、但现在我已经有了。 我使用采用 PRIME 封装的 C2prog 刷写了电路板、看起来不错、 n´t、当我运行 ZGC 时、程序会显示"No PLC kits were found (未找到 PLC 套件)"、并且我不知道使用 PRIME 协议运行 mi 板需要做些什么、当我使用 G3协议时、这些电路板工作正常。 有什么想法吗?

非常感谢

Xavier Arroyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、

    您能否检查以确保 ZCG 中的设备模式设置为 MAC 模式(请参阅所附的第21页)。  需要执行此操作才能在 PRIME 协议上运行。

    最棒的

    Matthewe2e.ti.com/.../tidu237.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、再次感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助。 我读了n´t 的文档、并尝试这么做、但我无法这么做、因为当我尝试在选项->设置系统配置中单击时、它会显示"不受支持的器件类型"、然后显示"在找到的地方没有 plc 套件"。 ´s、我使用接受的 G3版本(7.7.7.1.6)进行了刷新、并将器件配置为 MAC 模式、之后在不关闭任何窗口的情况下、我再次使用 PRIME 8.1.1.0进行刷新、但无论如何它都不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xavier、
    我将立即授予您访问其它固件版本的权限(7.10.1.0)。 让我们看看它是否起作用。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthe、
    我将´m 下载并测试这个不同的修订版本。 我保持最新

    谢谢
    Xavier Arroyo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthe、

    我下载并安装了 PRIME 协议的7.10.1.0版、但没有成功、我也重新安装了 ZCG、但没有发生任何情况、它一直显示"未找到任何 plc "。 我使用 c2prog 将板设置为:  

    28069、6766个目标

    A、B、C、D、E、F、G、H 扇区手动选择、也使用智能选择

    xds100v1 JTAG 端口

    我 尝试使用 G3 SDK 软件包 v7.5.1.10、V7.7.1.6、V7.7.7.6以及 PRIME SDK 软件包 V7.10.1.0、V8.1.1.0 和 V8.1.7.0来刷写电路板、并安装了 ZCG V2.103和 V2.95。 我在两台不同的计算机上完成了所有这些尝试、但唯一工作的版本是 G3 V7.7.1.6

    ´m 我n´t 了一些步骤或做了一些错误的事情、但我无法弄清楚它是什么

    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xavier、
    使用 C2Prog 进行编程时、是否会为其他版本的 FW 提供"通过"或"已编程"确认? 您是否可以直接连接到 F28069控制卡并通过 Code Composer 对文件进行编程?

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ´mn´t C2prog 进行编程后、仅需要重置电路板以应用 FW、并且当我选择文件时、密码字段包含自动值 I do write 万物。

    ´m 使用 code composer、我将研究如何实现它。

    非常感谢

    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、您好!



    最后、我安装并运行了 PRIME 固件 V8.1.1.1。 零n´t 显示了 PRIME 信息、但我还无法与两个电路板通信、我尝试使用 SCI-A 和 SCI-B 端口、这两个端口都配置为 MAC 器件模式、但都不工作。 我的 ZCG 当前版本为2.103、不适用于 ZCG 2.95。

    Xavier