我在为我的 PLCKIT 下载正确版本时遇到了一些困难、但现在我已经有了。 我使用采用 PRIME 封装的 C2prog 刷写了电路板、看起来不错、 n´t、当我运行 ZGC 时、程序会显示"No PLC kits were found (未找到 PLC 套件)"、并且我不知道使用 PRIME 协议运行 mi 板需要做些什么、当我使用 G3协议时、这些电路板工作正常。 有什么想法吗?
非常感谢
Xavier Arroyo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在为我的 PLCKIT 下载正确版本时遇到了一些困难、但现在我已经有了。 我使用采用 PRIME 封装的 C2prog 刷写了电路板、看起来不错、 n´t、当我运行 ZGC 时、程序会显示"No PLC kits were found (未找到 PLC 套件)"、并且我不知道使用 PRIME 协议运行 mi 板需要做些什么、当我使用 G3协议时、这些电路板工作正常。 有什么想法吗?
非常感谢
Xavier Arroyo
Matthe、
我下载并安装了 PRIME 协议的7.10.1.0版、但没有成功、我也重新安装了 ZCG、但没有发生任何情况、它一直显示"未找到任何 plc "。 我使用 c2prog 将板设置为:
28069、6766个目标
A、B、C、D、E、F、G、H 扇区手动选择、也使用智能选择
xds100v1 JTAG 端口
我 尝试使用 G3 SDK 软件包 v7.5.1.10、V7.7.1.6、V7.7.7.6以及 PRIME SDK 软件包 V7.10.1.0、V8.1.1.0 和 V8.1.7.0来刷写电路板、并安装了 ZCG V2.103和 V2.95。 我在两台不同的计算机上完成了所有这些尝试、但唯一工作的版本是 G3 V7.7.1.6
´m 我n´t 了一些步骤或做了一些错误的事情、但我无法弄清楚它是什么
Xavier