Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S, LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D
您好!
根据数据表、 VREFHIA 和 VREFLOA 引脚之间应该有电容器。 (数据表页码 18)
我查看了 Launchpad 的参考原理图。 它直接连接在 launchpad 中。 您能建议12位模式的正确方法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S, LAUNCHXL-F28379D
您好!
根据数据表、 VREFHIA 和 VREFLOA 引脚之间应该有电容器。 (数据表页码 18)
我查看了 Launchpad 的参考原理图。 它直接连接在 launchpad 中。 您能建议12位模式的正确方法吗?
Nikhil、
这是否与 Yash 的询问或其他请求有关? 根据您的回答、我将继续以下操作:重新激活您创建的其他线程之一。
通常、E2E 可用于解决有关 TI 器件(在本例中为 C2000 MCU)的使用或实施的技术问题。 如果该对话框指向需要查看的原理图的一部分、C2000社区可以支持这一点。
要对您的设计进行完整的原理图审阅、我建议您联系当地的销售或分销代表以寻求帮助。
同样、任何特定的 C2000 MCU 问题都可以在此处得到解答、但我们更喜欢在论坛本身(而非直接电子邮件)上进行处理、以便发现的结果对 E2E 社区有益。
最棒的
Matt
是的、它与 Yash 的询问有关。 我已经为 TMS320F28347S 准备了原理图。 它就像一个通用开发板/测试板、所有 I/O 都放置在连接器上[就像一个 LaunchPad 板]。 我需要有人审查其主要连接、如 VDDIO/VDD/VDDOSC/VSSA 等 电源电压和 JTAG 连接。
此外、它还将对整个 E2E 社区有所帮助、因为它将是一个经过验证和测试的设计。
谢谢、此致
Nikhil
尊敬的 Mathew 先生:
请找到下面随附的文档。
Nik、
我想确保您已使用 F28379D LP http://www.ti.com/tool/launchxl-f28379d 交叉检查了此设计、我认为这将纠正我的大多数问题:
1)我看不到 VDD 引脚的1.2V 电源轨。 这是器件的内核电压、当前连接到3.3V。 您可以在上面发布的 BOM/原理图中看到我们在 LP 上使用的电压稳压器。
2)在几个地方、有跳线将 GPIO 连接到"1"或"0"、但列出的电压为5V。 回想一下、这(以及大多数) C2000 MCU 都是3.3V VDDIO 轨器件。 您已经为电路板上的 VDDIO 生成了3.3V 电压轨、因此这应该很简单。
3) VDDIO 轨具有很多去耦电容、每个引脚上的去耦电容为100uF、主电容为2200uF。 我将再次查看 LP 原理图、其中有几个10uF 电容器和本地100nF (在引脚上)电容器。 对于 VDD、我们在每个引脚上都有一个更小的电容、2.2uF。 以上第1项仍需更正
4) VREFHI 是从电位计得出的、这可能不会提供足够的精度/稳定性来维持 ADC 的 DS 数、尤其是在您想要进行16位电平转换的情况下。 同样、我会参考具有外部基准的已知良好模型的 LP 实现。 如果没有其他内容、则必须更改电容值和类型以匹配 LP 或 DS 建议。
5)您应该考虑在 XRSn 信号网络中添加一个开关。 虽然不是绝对值、但它允许手动将器件从未知状态恢复、
最棒的
Matthew