This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:设计支持

Guru**** 2617015 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374S, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/691924/tms320f28374s-design-support

器件型号:TMS320F28374S
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D

您好!

根据数据表、 VREFHIA 和 VREFLOA 引脚之间应该有电容器。  (数据表页码 18)

我查看了 Launchpad 的参考原理图。 它直接连接在 launchpad 中。 您能建议12位模式的正确方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yash、

    感谢您的深入介绍、F28379D (page7)的原理图有点误导、因为驱动 VREFHI 引脚的电路在另一页上。

    这在第3页上、在相应的 VREFI 和 VSS 之间有一个22uF 电容(支持16位模式)。 在本例中、由于 VREFLO 与 VSS 紧密连接、因此我们满足 LP 上 DS 的要求。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件型号:TMS320F28374S

    迫切需要有人复查 TMS320F28374S 的一般原理图。

    我的邮件 ID:development@sydlerelectro.com

    请指导我发送或发布的位置。

    谢谢、此致

    Nikhil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhil、

    这是否与 Yash 的询问或其他请求有关?  根据您的回答、我将继续以下操作:重新激活您创建的其他线程之一。

    通常、E2E 可用于解决有关 TI 器件(在本例中为 C2000 MCU)的使用或实施的技术问题。  如果该对话框指向需要查看的原理图的一部分、C2000社区可以支持这一点。  

    要对您的设计进行完整的原理图审阅、我建议您联系当地的销售或分销代表以寻求帮助。

    同样、任何特定的 C2000 MCU 问题都可以在此处得到解答、但我们更喜欢在论坛本身(而非直接电子邮件)上进行处理、以便发现的结果对 E2E 社区有益。

    最棒的

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它与 Yash 的询问有关。 我已经为 TMS320F28347S 准备了原理图。 它就像一个通用开发板/测试板、所有 I/O 都放置在连接器上[就像一个 LaunchPad 板]。 我需要有人审查其主要连接、如 VDDIO/VDD/VDDOSC/VSSA 等 电源电压和 JTAG 连接。

    此外、它还将对整个 E2E 社区有所帮助、因为它将是一个经过验证和测试的设计。

    谢谢、此致

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikhil、
    如您所述、将 LP 用作常规连接的初始目标是正确的方法。 如果您想将原理图或您想要查看的原理图部分的图像发布到此主题、请这样做。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew 先生:

    请找到下面随附的文档。

    e2e.ti.com/.../ControlCard.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nik、

    我想确保您已使用 F28379D LP  http://www.ti.com/tool/launchxl-f28379d 交叉检查了此设计、我认为这将纠正我的大多数问题:

    1)我看不到 VDD 引脚的1.2V 电源轨。  这是器件的内核电压、当前连接到3.3V。  您可以在上面发布的 BOM/原理图中看到我们在 LP 上使用的电压稳压器。

    2)在几个地方、有跳线将 GPIO 连接到"1"或"0"、但列出的电压为5V。  回想一下、这(以及大多数) C2000 MCU 都是3.3V VDDIO 轨器件。  您已经为电路板上的 VDDIO 生成了3.3V 电压轨、因此这应该很简单。

    3) VDDIO 轨具有很多去耦电容、每个引脚上的去耦电容为100uF、主电容为2200uF。  我将再次查看 LP 原理图、其中有几个10uF 电容器和本地100nF (在引脚上)电容器。  对于 VDD、我们在每个引脚上都有一个更小的电容、2.2uF。  以上第1项仍需更正

    4) VREFHI 是从电位计得出的、这可能不会提供足够的精度/稳定性来维持 ADC 的 DS 数、尤其是在您想要进行16位电平转换的情况下。  同样、我会参考具有外部基准的已知良好模型的 LP 实现。  如果没有其他内容、则必须更改电容值和类型以匹配 LP 或 DS 建议。

    5)您应该考虑在 XRSn 信号网络中添加一个开关。  虽然不是绝对值、但它允许手动将器件从未知状态恢复、

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的经修改的原理图、如建议。

    我认为现在已经完成了。 将在我测试相同值时更新。

    请与所有需要帮助的人分享。

    此致

    Nikhile2e.ti.com/.../3058.ControlCard.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nik、
    在第2页、我将移除 C11s、VSSA 和 VSS 之间的2.2uF 电容器以及 R7分流器、并将 VSSA 直接连接到 VSS。 这也有助于简化布局。

    在第3页、我建议将 C52替换为22uF 的陶瓷电容器。 我最大的问题是 VREFHI 电路;这不是很精确也不是很好地驱动、尤其是对于16位 ADC 分辨率。 我强烈建议复制 LAUNCHXL-F28379D 或 TMDSF28379DCNCD 中用于 VREFHI 的电路。

    其他一切对我来说都还好。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、VSSA 引脚出现错误。 我已卸下电容器。
    我将使用22uF 陶瓷电容器更改 C52。
    对于 VREFHI 引脚、我将仅使用12位 ADC、如果需要、我将在下一个设计中更改电路。 但到现在为止、我将使用相同的设计。

    非常感谢您的帮助。

    此致
    Nikhil