This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:使用内部 PLL 时的抖动和对 HRPM 性能的影响

Guru**** 2447520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/707348/tms320c28346-jitter-when-using-internal-pll-and-impact-on-hrpm-performance

器件型号:TMS320C28346

您好!

我们需要选择最适合我们应用的 C28346器件。 我们的主要设计重点是实现尽可能最佳的 HRPWM 参数并充分利用55ps 分辨率。 为了实现这一点、我们提供了一个外部低抖动 CMOS 时钟、以避免内部 PLL 可能引入的额外噪声和抖动。 但外部时钟 CMOS 输入限制为150Mhz、而使用300MHz 器件则对我们的应用有利。

我们的问题是–如果我们使用内部 PLL 将外部150MHz 时钟加倍,您能估计对抖动和 PWM 性能有何影响吗?

此致、Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel、

    有用的详细信息:

    您是否使用 XCLKIN 作为时钟源? 如果是、则150MHz 的时钟输入正常。

    有时、使用较慢的输入时钟是有道理的、这样您就可以利用 PLL 的时钟分频器。 这有助于减少在乘法时钟时可能引入的一些噪声。

    抖动通常在 PWM 的宽度范围内平均、一些时钟周期将很快、一些时钟周期会随着时间的推移而缓慢平均。 使用干净的时钟源将有助于 HRPWM 的标准"非 HR"部分、但不会影响 MEP 的大小。

    MEP 尺寸将随工艺、温度和电压的变化而变化。 增加电压和降低温度将减小 MEP 步长。

    要回答您的问题:

    PLL 对 PWM 性能的影响应最小、对 MEP 大小没有影响。

    您可能关心的一些事项:

    • MEP 大小将随器件电源电压(1.2V)的波动而变化
    • 改变输出缓冲器的负载会影响 HRPWM 输出
    • 每个 MEP 阶跃的大小不完全相同、如果您扫描每个元素、您将看到步长的一些变化。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、
    是的、我们 将使用 XCLKIN 输入。 我们有一个由 DDS 生成的可配置干净时钟。 进行了比较
    我们 将其设置为 150MHz、但我们可以将频率更改为任何其他值。 甚至高达300MHz、
    但是,根据我们的理解,XCLKIN 只接受150MHz 的频率?
     如果我们使用内部 PLL、那么引入哪些额外抖动至关重要
    来使 XCLKIN 时钟信号加倍( 为的内核计时很有用
    具有  300MHz 时钟的处理器、但仅当它不会降低抖动时
    性能)。
    如果更好(对于抖动)使用,例如75MHz XCLKIN 和 PLL
    时钟的4倍、我们也可以这么做。 但我们必须知道,它更好  
    而不是使用 PLL 进行双倍计算(x2)。
     数据表中没有关于内部 PLL 时序性能的信息、这正是我们所要求的
    一个示例。

    此致、Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel、

    校正使用 XCLKIN 时的最大输入频率为150MHz。

    我们不提供 PLL 的抖动规格、您为什么会关注这样一个精确的时钟? 大多数应用可以接受合理的抖动量。

    使用 PLL 分频器有助于减少我乘法 PWM 时引入的抖动。 假设当 PLL 倍频时、它会增加 XPS 抖动。 如果随后在 PLL 输出上使用"/2"分频器、它将使频率减半、并将总抖动降低至~(X/2) PS。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设这解决了您的问题、我将关闭此主题。 如果问题未解决、请在此处回复或启动新主题帖。

    此致、
    Cody