This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Altium 的布局数据可用吗?

Guru**** 2806325 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/690471/layout-data-for-altium-available

器件型号:TMDSCNCD28069

大家好、

我的客户希望构建 TMDSCNCD28069的电路板。 他们从控制套件中获取所有数据、但无法将这些数据导入 Altium 或 Eagle。 我们可以提供 Altium 文件吗?

如果不是、您能否解释为什么某些图层显示为反转图层、如第三层?

谢谢、此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    此设计在 Mentor Pads 中完成、我们没有也不打算将这些更新为新工具。

    此外、我不确定该层为什么被反转、它可能与覆铜有关。 我会进行调查、但我不会期望找到好的理由。


    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    使 该平面为"负"的原因是:

    1. 它使分割平面更加清晰。
    2. 设计数据库的大小更小

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cody、

    您能告诉我有关 PCB 的更多信息吗? 铜厚度是多少? 层的厚度?

    谢谢、此致、
    Felix
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    我没有铜的重量细分、我怀疑是1盎司或2盎司。 我会询问这一点、因为现在我提供了一个描述电路板总厚度的文档。

    此致、
    Cody e2e.ti.com/.../FAB_5F007B00_TEX065_7D00_F2806xISOcontrolCARDr0.3.pdf